Debug delle NetLogic

Identificare, esaminare e correggere i problemi con le NetLogic di runtime e di fase di progettazione.
IMPORTANTE:
FactoryTalk Optix Studio
supporta solamente librerie .NET con framework di destinazione .NET Standard 8. Per eseguire il debug di
Applicazioni FactoryTalk Optix
con
Visual Studio®
o
Visual Studio Code®
, installare .NET SDK.

Approcci di debug

È possibile:

Risoluzione dei problemi di debug comuni

In caso di errori con i debugger negli editor di codice esterni:
  • Assicurarsi che la soluzione .NET venga compilata. In
    FactoryTalk Optix Studio
    , esaminare il riquadro
    Output
    per gli errori di compilazione della soluzione .NET e correggere il codice NetLogic, se necessario. Vedere Riquadro Output.
  • Assicurarsi di aver salvato il progetto e le NetLogic sia in
    FactoryTalk Optix Studio
    sia nell'editor di codice esterno.
  • Assicurarsi che l'
    Applicazione FactoryTalk Optix
    utilizzi il codice più recente. Eseguire di nuovo l'
    Applicazione FactoryTalk Optix
    . Vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
  • Assicurarsi di aver collegato il debugger al processo corretto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal