Eseguire il debug locale delle NetLogic con Visual Studio Code

Eseguire il debug di un progetto locale con NetLogic di fase di progettazione e di runtime utilizzando
Visual Studio Code®
.
Prerequisiti
  1. Per eseguire il debug locale delle NetLogic con Visual Studio Code
  2. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Apri Soluzione .NET
    .
    Si apre
    Visual Studio Code
    .
  3. Per uno dei seguenti casi:
    • Eseguire il debug di una NetLogic di runtime. Eseguire
      Applicazione FactoryTalk Optix
      quindi, in
      Visual Studio Code
      , selezionare
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      . Vedere Trasferire un'applicazione FactoryTalk Optix.
    • Esegue il debug di una NetLogic di fase di progettazione. In
      Visual Studio Code
      , usare
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      e quindi eseguire la NetLogic di fase di progettazione. Vedere Eseguire una NetLogic in fase di progettazione.
  4. Interrompere il processo di debug, modificare il codice e ripetere la procedura.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal