Eseguire il debug della NetLogic in remoto con Visual Studio

Con
Visual Studio®
, è possibile eseguire il debug in remoto di una NetLogic di runtime sui sistemi Windows.
SUGGERIMENTO: Il debug da remoto non è possibile sulle HMI per motivi di sicurezza. Per ulteriori informazioni sul debug remoto, vedere Debug remoto - | Visual Studio (Windows) Microsoft Learn.
Prerequisiti
  • Nel computer di sviluppo, scaricare
    Visual Studio
    e impostarlo come editor di codice predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  • Verificare che il computer target e il computer di sviluppo siano connessi alla stessa rete.
  1. Per eseguire il debug della NetLogic di runtime in remoto
  2. Configurare il computer Windows remoto come target in
    FactoryTalk Optix Studio
    . Vedere Aggiungere un dispositivo target.
  3. Interrompere il processo di debug, modificare il codice e ripetere la procedura.
    SUGGERIMENTO: Per interrompere il processo di debug remoto, chiudere l'applicazione desktop Debugger remoto o arrestare il debug in
    Visual Studio
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal