Istruzioni HSC

Monitorare e controllare il Contatore ad alta velocità attenendosi alle relative istruzioni.
Istruzioni HSC
Istruzione
Descrizione
HSC applica al Contatore ad alta velocità valori alti e bassi preimpostati e valori di origine per l'uscita.
HSC_SET_STS permette l'impostazione o il ripristino manuale dello stato del conteggio dell'HSC.
HSCE avvia, arresta e legge il valore dell'accumulatore.
HSCE_CFG è la configurazione del contatore ad alta velocità.
HSCE_CFG_PLS è la configurazione dell'interruttore di fine corsa programmabile del contatore ad alta velocità.
HSCE_READ_STS legge lo stato del contatore ad alta velocità.
HSCE_SET_STS imposta/reimposta in modo manuale lo stato del contatore ad alta velocità.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal