HSCE_CFG

L'istruzione HSCE_CFG viene utilizzata per configurare il contatore ad alta velocità.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
HSCE_CFG
HSCE_CFG
Parametri HSCE_CFG
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Execute
Ingresso
BOOL
Il fronte di salita avvia la configurazione dell'HSC (HSCE Enable deve essere uguale a FALSE).
Il fronte di discesa cancellerà tutti i valori di uscita.
Channel
Ingresso
HSCE_CHANNEL
Il canale HSCE.
InitAccumulator
Ingresso
LINT
Valore iniziale accumulatore.
OFSetting
Ingresso
LINT
Valore limite per overflow contatore.
UFSetting
Ingresso
LINT
Valore limite per underflow contatore.
HPSetting
Ingresso
LINT
Valore alto preimpostato (HP) di HSCE.
LPSetting
Ingresso
LINT
Valore basso preimpostato (LP) di HSCE.
PLS_Offset
Ingresso
USINT
Offset per l'avvio nel vettore dati PLS.
OutputMask
Ingresso
UDINT
Maschera di uscita per la funzionalità Interruttore di fine corsa programmabile (PLS).
HPOutput
Ingresso
UDINT
Stato uscite valore alto preimpostato.
LPOutput
Ingresso
UDINT
Stato uscite valore basso preimpostato.
Done
Uscita
BOOL
Azione di configurazione dell'HSC (avviata da questa istruzione) eseguita correttamente.
Error
Uscita
BOOL
Indica che si è verificato un errore.
ErrorID
Uscita
UINT
Se si verifica un errore, ErrorID contiene i Codici di errore HSCE.

Esempi di HSCE_CGF

Esempio di diagramma a blocchi funzionali HSCE_CGF
Esempio di Diagramma a blocchi funzione HSCE_CGF
Esempio di diagramma ladder HSCE_CGF
Esempio di Diagramma Ladder HSCE_CGF
Esempio di Testo strutturato HSCE_CGF
Esempio di Testo strutturato HSCE_CGF
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal