HSC_SET_STS (stato di impostazione dell'High-Speed Counter)

HSC_SET_STS permette l'impostazione o il ripristino manuale dello stato del conteggio dell'HSC.
Dettagli operazione: Il blocco funzione dell'HSC deve essere interrotto (conteggio fermo) per consentire l'impostazione o il ripristino dello stato HTS da parte del blocco funzione HSC_SET_STC. Se la funzione HSC non viene arrestata, i parametri di ingresso continuano a essere aggiornati e le modifiche eseguite utilizzando HSC_SET_STS verranno ignorate.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L50E e L70E.
HSC_SET_STS
HSC_SET_STS
Parametri HSC_SET_STS
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Enable
Ingresso
BOOL
Abilitazione del blocco istruzione.
  • TRUE: imposta/reimposta lo stato dell'HSC.
  • FALSE: nessuna modifica allo stato HSC.
HscID
Ingresso
UINT
Permette l'impostazione o il ripristino manuale dello stato dell'HSC.
Mode1Done
Ingresso
BOOL
Conteggio modalità 1A o 1B completato.
Può essere impostato o ripristinato quando HSC non è in conteggio.
HPReached
Ingresso
BOOL
Raggiunto valore alto preimpostato.
Può essere impostato o ripristinato quando HSC non è in conteggio.
LPReached
Ingresso
BOOL
Raggiunto valore basso preimpostato.
Può essere impostato o ripristinato quando HSC non è in conteggio.
OFOccurred
Ingresso
BOOL
Si è verificato un overflow.
Può essere impostato o ripristinato quando HSC non è in conteggio.
UFOccurred
Ingresso
BOOL
Si è verificato un underflow.
Può essere impostato o ripristinato quando HSC non è in conteggio.
Sts
Uscita
UINT
I codici di stato sono definiti nei codici di stato HSC (Sts).
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Codici di stato (Sts) dell'HSC

Codici di stato per il blocco funzione HSC
Codice di stato
Descrizione stato
0x00
Nessuna azione intrapresa (non abilitato).
0x01
Esecuzione dell'HSC completata.
0x02
Comando HSC non valido.
0x03
ID HSC fuori intervallo.
0x04
Errore di configurazione HSC.

Esempi di HSC_SET_STS

Esempio di diagramma a blocchi funzionali HSC_SET_STS
Esempio di Diagramma a blocchi funzione HSC_SET_STS
Esempio di diagramma ladder HSC_SET_STS
Esempio di Diagramma Ladder HSC_SET_STS
Esempio di testo strutturato HSC_SET_STS
Esempio di Testo strutturato HSC_SET_STS
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal