HSCE_SET_STS

L'istruzione consente l'impostazione e il reset manuali dei flag di stato nel conteggio dell'HSC. Il blocco funzione dell'HSC deve essere interrotto per consentire l'impostazione o il reset dello stato HTS da parte del blocco funzione HSCE_SET_STC. Se non si interrompe il blocco funzione dell'HSC o non si configura il canale HSC, il blocco funzione HSC2_SET_STS genererà un errore.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
HSCE_SET_STS
HSCE_SET_STS
Parametri HSCE_SET_STS
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Enable
Ingresso
BOOL
Abilita Blocco funzione.
  • TRUE: imposta o reimposta lo stato dell'HSC.
  • FALSE: nessuna modifica allo stato HSC.
Channel
Ingresso
HSCE_CHANNEL
Il canale HSCE.
HPReached
Ingresso
BOOL
Quando si raggiunge il Valore preimpostazione alto, questo bit viene impostato su TRUE dal modulo plug-in. Impostare o reimpostare questo bit tramite il blocco funzione HSCE_SET_STS.
LPReached
Ingresso
BOOL
Quando si raggiunge il Valore preimpostazione basso, questo bit viene impostato su TRUE dal modulo plug-in. Impostare o reimpostare questo bit tramite il blocco funzione HSCE_SET_STS.
OFOccurred
Ingresso
BOOL
Quando si verifica un overflow, questo bit viene impostato su TRUE dal modulo plug-in. Impostare o reimpostare questo bit tramite il blocco funzione HSCE_SET_STS.
UFOccurred
Ingresso
BOOL
Quando si verifica un underflow, questo bit viene impostato su TRUE dal modulo plug-in. Impostare o reimpostare questo bit tramite il blocco funzione HSCE_SET_STS.
TouchProbe
Ingresso
BOOL
Quando si attiva il tastatore, questo bit viene impostato su TRUE dal modulo plug-in.
Hold
Ingresso
BOOL
Quando si attiva il mantenimento HSC, questo bit viene impostato su TRUE dal modulo plug-in. Impostare o reimpostare questo bit tramite il blocco funzione HSCE_SET_STS. Questo parametro di ingresso è valido solo per il contatore 0. Il contatore 1 è sempre reimpostato
Preset
Ingresso
BOOL
Quando si attiva Reimpostare Z ACC, questo bit viene impostato su TRUE dal modulo plug-in.
Impostare o reimpostare questo bit tramite il blocco funzione HSCE_SET_STS.
Questo parametro di ingresso è valido solo per il contatore 0. Il contatore 1 è sempre reimpostato.
Done
Uscita
BOOL
Azione di configurazione dell'HSC (avviata da questa istruzione) eseguita correttamente.
Error
Uscita
BOOL
Indica che si è verificato un errore.
ErrorID
Uscita
UINT
Se si verifica un errore, ErrorID contiene i codici di errore.

Esempi di HSCE_SET_STS

Esempio di diagramma a blocchi funzionali HSCE_SET_STS
Esempio di Diagramma a blocchi funzione HSCE_SET_STS
Esempio di diagramma ladder HSCE_SET_STS
Esempio di Diagramma Ladder HSCE_SET_STS
Esempio di testo strutturato HSCE_SET_STS
Esempio di Testo strutturato HSCE_SET_STS
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal