HSC

L'istruzione HSC applica al contatore ad alta velocità valori alti e bassi preimpostati e valori di origine per l'uscita.
Dettagli operazione:
  • L'interruttore di fine corsa programmabile (PLS) viene abilitato impostando il parametro HSCAppData.PLSEnable su True.
  • Il parametro PLSPosition viene reimpostato al termine di un ciclo completo e al raggiungimento del valore HSCSTS.HP.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L50E e L70E.
HSC
HSC
Parametri HSC
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
Si consiglia di non usare il parametro EN con il blocco funzione HSC perché il timer continua a funzionare anche quando EN è impostato su FALSE.
Enable
Ingresso
BOOL
Abilitare il blocco istruzione.
  • TRUE: esegue l'operazione HSC specificata nel parametro di comando HSC.
  • FALSE: non viene emesso nessun comando HSC.
HscCmd
Ingresso
USINT
Invia comandi all'HSC.
HSCAppData
Ingresso
Configurazione dell'applicazione HSC; di solito necessaria solo una volta.
HSCStsInfo
Ingresso
Stato dinamico dell'HSC. Di norma, è aggiornato continuamente durante il conteggio HSC.
PlsData
Ingresso
Struttura dati PLS (interruttore fine corsa programmabile).
Sts
Uscita
UINT
Stato dell'esecuzione dell'HSC.
Codici di stato dell'HSC:
  • 0x00: nessuna azione intrapresa (non abilitato).
  • 0x01: esecuzione HSC completata.
  • 0x02: comando HSC non valido.
  • 0x03: ID HSC fuori intervallo.
  • 0x04: errore di configurazione HSC.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di HSC

Esempio di diagramma a blocchi funzionali HSC
Esempio di diagramma a blocchi funzione HSC
Esempio di diagramma ladder HSC
Esempio di diagramma ladder HSC
Esempio di testo strutturato HSC
Esempio di testo strutturato HSC
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal