Valori HSCCmd

Nella seguente tabella sono descritti i comandi dell'HSC per ciascuno dei valori di comando.
Comandi HSC per ciascun valore di comando HSC
Comando HSC
Descrizione comando
0x01
HSC RUN:
  • Avvia l'HSC (se HSC è in modalità inattiva ed è abilitato il piolo).
  • Aggiorna solo le informazioni sullo stato dell'HSC (se HSC è in modalità
    Esecuzione
    ed è abilitato il ramo).
0x02
HSC Stop Arresta un conteggio HSC (se HSC è in modalità
Esecuzione
ed è abilitato il ramo).
0x03
HSC Load/Set: ricarica i dati dell'applicazione HSC (se è abilitato il ramo) per 6 elementi di input: HPSetting, LPSetting, HPOutput, LPOutput, OFSetting, UFSettingand e UFSetting.
Nota: questo comando non ricarica l'accumulatore HSC dell'elemento di input.
0x04
Ripristino accumulatore HSC (se il rung è abilitato).
Risultati del comando HSC
Valore comando
Risultato
Condizioni
HscCmd =1
Avvia il meccanismo dell'HSC e fa passare le transizioni dell'HSC alla modalità di esecuzione.
L'impostazione del parametro di ingresso Enable su FALSE non arresta il conteggio in modalità di esecuzione.
HscCmd =2 deve essere emesso per arrestare il conteggio.
Il meccanismo dell'HSC aggiorna automaticamente i valori.
HSC AppData.Accumulator è aggiornato con HSC Sts.Accumulator.
HscCmd =4 (ripristino)
Imposta il valore Acc. dell'HSC al valore AppData.Accumulator dell'HSC.
HscCmd =4 non arresta il conteggio HSC.
Se HSC è in fase di conteggio quando viene emesso HscCmd =4, è possibile che alcuni conteggi vadano persi.
Per impostare un valore Acc dell'HSC specifico durante il conteggio, scrivere il valore in AppData.Accumulator dell'HSC immediatamente prima dell'emissione di HscCmd =4.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal