HSCE

L'istruzione HSCE viene utilizzata per controllare e leggere il contatore HSC.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
HSCE
HSCE
Parametri HSCE
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Enable
Ingresso
BOOL
  • TRUE: HSCE avvia il blocco funzione e il modulo plug-in HSC. Accumulatore = InitAcc. Verrà eseguito il reset di HSCE. Rate1 = 0, Rate2 = 0.
  • FALSE: l'accumulatore viene aggiornato con la lettura dal modulo plug-in. Done, Active, Error = FALSE dove ErrorID = 0, Rate1, Rate2 = 0.
Channel
Ingresso
HSCE_CHANNEL
Il canale HSCE.
Run
Ingresso
BOOL
Permette a HSCE di conteggiare lo stato operativo.
  • TRUE: HSCE conteggia gli impulsi.
  • FALSE: HSCE arresta il conteggio.
Reset
Ingresso
BOOL
TRUE: tutte le uscite vengono cancellate e l'accumulatore. Anche Rate1 e Rate2 vengono cancellati e impostati su 0. Cancella lo stato del modulo plug-in HSC. La priorità di Reset input è maggiore del valore immesso per Run.
Done
Uscita
BOOL
  • TRUE: se HSCE Enable è TRUE e non viene rilevato alcun errore.
  • FALSE: se HSCE Enable è TRUE ma Run è FALSE.
Active
Uscita
BOOL
  • TRUE: se HSCE Enable è TRUE, Done è TRUE e Run è FALSE.
  • FALSE: se HSCE Enable è TRUE ma Run è FALSE.
Rate1
Uscita
REAL
Frequenza di impulso corrente in unità utente al secondo (metodo Per impulso).
Rate2
Uscita
REAL
Frequenza di impulso corrente in unità utente al secondo (metodo Ciclico).
TPValue
Uscita
LINT
Acquisizione del valore accumulatore quando si attiva il tastatore.
OutputSts
Uscita
UINT
Stato uscita fisica e virtuale del plug-in HSC, applicabile solo al contatore HSC 0.
Bit 0: Uscita 0 (stato uscita fisica)
Bit da 1 a 15: Da Uscita 1 a Uscita 15 (stato uscita virtuale)
Status
Uscita
UINT
Informazioni di stato dell'HSC.
Error
Uscita
BOOL
Indica che si è verificato un errore.
ErrorID
Uscita
UINT
Se si verifica un errore, ErrorID contiene i codici di errore.

Esempi di HSCE

Esempio di diagramma a blocchi funzionali HSCE
Esempio di Diagramma a blocchi funzione HSCE
Esempio di diagramma ladder HSCE
Esempio di Diagramma Ladder HSCE
Esempio di testo strutturato HSCE
Esempio di Testo strutturato HSCE
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal