Panoramica LCD remoto
Il dispositivo esterno LCD remoto 2080 può essere collegato ai seguenti controllori utilizzando una porta seriale integrata:
- Controllori L20E
- Controllori L50E
- Controllori L70E
Per configurare e programmare le impostazioni dell'LCD remoto, utilizzare la pagina di configurazione Remote LCD, nonché i blocchi funzione LCD_REM, KEY-READ-REM e LCD_BKLT_REM.
Per ulteriori informazioni sull'LCD 2080-Remote incluse le istruzioni di cablaggio, vedere Manuale dell'utente del controllore programmabile Micro820 (pubblicazione 2080-UM005).
Fornire un feedback