Selezionare variabili LCD remote da monitorare

Utilizzare la vista
Variabili LCD
per selezionare le variabili da monitorare utilizzando l'LCD remoto.
Prerequisiti
  • Il controllore deve essere offline.
  • Scaricare il progetto e i valori di progetto sul controllore.
Per selezionare le variabili LCD da monitorare
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Nella struttura ad albero
    Controllore
    , selezionare
    LCD remoto
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    LCD remoto
    , selezionare
    Variabili LCD
    .
  4. In
    Variabili LCD
    , selezionare la casella di controllo
    Visualizzazione LCD
    delle variabili da monitorare.
  5. Verificare che
    Comunicazione
    non sia impostato su
    Nessun accesso
    per le variabili che si desidera monitorare.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal