KEY_READ_REM (lettura chiavi per LCD remoto)

L'istruzione KEY_READ_REM legge lo stato della chiave su un modulo LCD remoto opzionale quando il display dell'utente è attivo.
Dettagli operazione:
  • Utilizzare l'istruzione LCD_REM per attivare il display dell'utente sul modulo LCD remoto. Se il display dell'utente non è attivo, si verifica un errore durante l'esecuzione di KEY_READ_REM.
  • La proprietà del TASTO P nel file delle funzioni 'LCD devono essere attivate; altrimenti, tutti gli stati della chiave saranno FALSE.
  • Sono supportate solo pressioni di tasti singoli per l'istruzione KEY_READ_REAM; le combinazioni di due tasti non sono supportate.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
KEY_READ_REM
KEY_READ_REM
Parametri KEY_READ_REM
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Enable
Ingresso
BOOL
Abilitazione del blocco istruzione.
  • TRUE: Attiva
  • FALSE: Disattiva
KEY_READ_REM
Uscita
BOOL
TRUE: dati chiave LCD remoto letti con successo.
FALSE: l'abilitazione è false, è presente un errore di lettura. Dati chiave LCD remoto o display utente non attivi.
Sts
Uscita
UINT
Stato dell'operazione KEY_READ_REM .
Codici di stato KEY_READ_REM:
  • 0: Ingresso abilitazione è FALSE.
  • 1: Dati chiave letti correttamente.
  • 2: LCD remoto non rilevato.
    Potrebbe verificarsi quando:
    • L'LCD remoto non è connesso fisicamente al controllore oppure il cablaggio non è corretto.
    • Le impostazioni della porta seriale sono diverse rispetto a quelle richieste per l'LCD remoto.
  • 3: Errore di connessione.
    Potrebbe verificarsi quando è presente un errore interno alla macchina a stati. La causa potrebbe essere un'incompatibilità tra la versione del firmware del controllore e la versione del firmware RLCD.
  • 4: Display dell'utente non attivo.
  • 5-65535: Riservato.
KeyData
Uscita
UDINT
Dati del tastierino LCD remoto.
Le definizioni KeyData sono specificate nella tabella dei campi di bit KeyData.

Tabella dei campi di bit KeyData

Campi di bit KeyData per KEY_READ_REM
N. bit in KeyData
Nome
Descrizione parametro
0
UKY
TRUE = tasto su premuto.
1
DKY
TRUE = tasto giù premuto.
2
LKY
TRUE = tasto sinistra premuto.
3
RKY
TRUE = tasto destra premuto.
4
F1KY
TRUE = tasto F1 premuto.
5
F2KY
TRUE = tasto F2 premuto.
6
F3KY
TRUE = tasto F3 premuto.
7
F4KY
TRUE = tasto F4 premuto.
8
F5KY
TRUE = tasto F5 premuto.
9
F6KY
TRUE = tasto F6 premuto.
10
EKY
TRUE = tasto INVIO premuto.
11
CKY
TRUE = tasto CANC premuto.
12
EKYL
TRUE = tasto INVIO premuto per più di 2 secondi.
13
CKYL
TRUE = tasto CANC premuto per più di 2 secondi.
14-31
N/D
Riservato.

Esempi di KEY_READ_REM

Esempio di diagramma a blocchi funzionali KEY_READ_REM
Esempio di Diagramma a blocchi funzione KEY_READ_REM
Esempio di diagramma ladder KEY_READ_REM
Esempio di Diagramma Ladder KEY_READ_REM
Esempio di testo strutturato KEY_READ_REM
Esempio di Testo strutturato KEY_READ_REM
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal