LCD_REM (LCD remoto)
L'istruzione LCD_REM visualizza i messaggi definiti dall'utente per l'LCD remoto.
Dettagli operazione: Da Line1 a Line8 la lunghezza massima della stringa è di 24 caratteri.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
LCD_REM

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitare il blocco istruzione. TRUE: l'LCD remoto passa dalla schermata di stato I/O alla schermata definita dall'utente. FALSE: l'LCD remoto torna alla schermata di stato I/O. |
Font | Ingresso | UDINT | Dimensioni carattere per il messaggio di avvio:
Le dimensioni dell'LCD remoto sono pari a 192x64 pixel. Se le dimensioni del carattere del messaggio di avvio sono piccole, l'LCD remoto visualizza:
Se l'opzione selezionata per le dimensioni del carattere del messaggio di avvio sono grandi o molto grandi, l'LCD remoto:
|
Line1 | Ingresso | String | Stringa visualizzare alla riga 1 del LCD. Da Line1 a Line8 la lunghezza massima della stringa è di 24 caratteri. |
Line2 | Ingresso | String | Stringa visualizzare alla riga 2 dell'LCD. |
Line3 | Ingresso | String | Stringa visualizzare alla riga 3 dell'LCD. |
Line4 | Ingresso | String | Stringa visualizzare alla riga 4 dell'LCD. |
Line5 | Ingresso | String | Stringa visualizzare alla riga 5 dell'LCD. |
Line6 | Ingresso | String | Stringa visualizzare alla riga 6 dell'LCD. |
Line7 | Ingresso | String | Stringa visualizzare alla riga 7 dell'LCD. |
Line8 | Ingresso | String | Stringa visualizzare alla riga 8 dell'LCD. |
LCD_REM | Uscita | BOOL | Abilita Blocco funzione.
|
Sts | Uscita | UINT | Stato dell'operazione dell'LCD remoto. Codici di stato LCD_REM:
Potrebbe verificarsi quando:
|
Esempi di LCD_REM
Esempio di diagramma a blocchi funzionali LCD_REM

Esempio di diagramma ladder LCD_REM

Esempio di testo strutturato LCD_REM

Fornire un feedback