Istruzione LCD
Utilizzare le istruzioni LCD per leggere o scrivere i dati verso o da un modulo utilizzando i segnali inviati verso un dispositivo fisicamente connesso a un controllore logico programmabile.
Istruzione | Descrizione |
|---|---|
Visualizza una stringa o un numero su una schermata LCD. Micro810 soltanto. | |
Legge lo stato della chiave su un modulo LCD remoto opzionale quando il display dell'utente è attivo. Solo L20E. | |
Imposta i parametri di retroilluminazione dell'LCD remoto all'interno di un programma utente. | |
Visualizza i messaggi definiti dall'utente per l'LCD remoto. | |
Legge lo stato della chiave su un modulo LCD opzionale quando il display dell'utente è attivo. Micro810 soltanto. |
Fornire un feedback