KEY_READ (lettura tasti su LCD)
L'istruzione KEY_READ legge lo stato della chiave su un modulo LCD opzionale quando il display dell'utente è attivo.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione si applica al controllore
Micro810
.KEY_READ

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilita il blocco istruzione.
|
CKYL | Uscita | BOOL | TRUE: tasto ESC premuto per più di 2 secondi. |
EKYL | Uscita | BOOL | TRUE: tasto OK premuto per più di 2 secondi. |
CKY | Uscita | BOOL | TRUE: tasto ESC premuto. |
EKY | Uscita | BOOL | TRUE: tasto OK premuto. |
UKY | Uscita | BOOL | TRUE: tasto Su premuto. |
DKY | Uscita | BOOL | TRUE: tasto Giù premuto. |
LKY | Uscita | BOOL | TRUE: tasto Sinistra premuto. |
RKY | Uscita | BOOL | TRUE: tasto Destra premuto. |
Esempi di KEY_READ
Esempio di diagramma a blocchi funzionali KEY_READ

Esempio di diagramma ladder KEY_READ

Esempio di testo strutturato KEY_READ

(* ST Equivalence: *) KEY_READ_1(KEYENABLE) ; KEY_EKYL := KEY_READ_1.EKYL ; KEY_CKY := KEY_READ_1.CKY ; KEY_EKY := KEY_READ_1.EKY ; KEY_UKY := KEY_READ_1.UKY ; KEY_DKY := KEY_READ_1.DKY ; KEY_RKY := KEY_READ_1.RKY ; KEY_LKY := KEY_READ_1.LKY ;
Fornire un feedback