Pagina di configurazione LCD remoto

La pagina di configurazione
LCD remoto
è disponibile per i controllori L20E, L50E e L70E. Utilizzare la pagina per eseguire le azioni riportate di seguito:
  • Aprire la vista
    Variabili LCD
    per selezionare le variabili da monitorare utilizzando il modulo LCD.
  • Aprire la pagina di configurazione
    Porta seriale
    per visualizzare e configurare le impostazioni della porta seriale.
  • Attivare lettura tasto pulsante.
  • Specificare le impostazioni di retroilluminazione per l'LCD.
  • Specificare un messaggio e le impostazioni di visualizzazione del messaggio per l'LCD.
Impostazioni di configurazione del modulo LCD remoto
Impostazione
Descrizione
Configurare la porta seriale per l'LCD remoto
Consente di passare dalle impostazioni della porta seriale a quelle predefinite di Common Industrial Protocol per l'LCD remoto.
  • Selezionare la casella di controllo per sovrascrivere le impostazioni della porta seriale utilizzando le impostazioni dell'LCD remoto, in tal modo la pagina di configurazione Porta seriale diventa di sola lettura.
  • Deselezionare la casella di controllo per utilizzare le impostazioni della porta seriale configurate nella pagina di configurazione
    Porta seriale
    .
Le impostazioni dell'LCD remoto vengono usate per impostazione predefinita.
Stato
Indica lo stato dell'LCD remoto come
Connesso
o
Disconnesso
.
  • Connesso
    : Il controllore è online e l'LCD remoto è rilevato.
  • Disconnesso
    : Il controllore è offline e l'LCD remoto non è rilevato.
Variabili LCD
Apre la vista
Variabili LCD
disponibile quando il controllore è disconnesso.
Per la visualizzazione dell'LCD remoto sono supportate fino a 400 variabili. Il superamento del limite porterà a problemi di costruzione.
Impostazioni hardware
Abilita lettura tasto pulsante
Attiva o disattiva la lettura tasto pulsante per l'LCD remoto. È attivato per impostazione predefinita.
Modalità retroilluminazione
Specifica il comportamento di retroilluminazione per l'LCD remoto. Le opzioni sono le seguenti:
  • Sempre off
  • Intervallo
  • Sempre on
Intervallo
è il valore predefinito è selezionato.
Durata
Specifica l'intervallo di retroilluminazione quando la
Modalità retroilluminazione
è impostata su
Intervallo
. Il valore è compreso tra 10 e 120 secondi. Il valore predefinito è 30.
Contrasto
Specifica il contrasto per la retroilluminazione dell'LCD. Il valore è compreso tra 0 e 100 percento. Il valore predefinito è 50 percento.
Messaggio di avvio
Tempo visualizzazione
Specifica la durata di visualizzazione del messaggio di avvio nell'LCD.
Il valore è compreso tra 1 e 30 secondi. Il valore predefinito è 3 secondi.
Dimensioni font
Specifica le dimensioni del font del messaggio di avvio nell'LCD. Le opzioni sono le seguenti:
  • Piccolo (8x8 pixel)
  • Grande (8x16 pixel)
  • Molto grande (16x16 pixel)
Grande (8x16 pixel)
è la selezione predefinita.
Dimensione max
Indica la lunghezza massima del messaggio di avvio in base alla selezione in
Dimensioni font
.
Il valore è di sola lettura.
Messaggio
Specifica il messaggio di avvio per l'LCD remoto.
Il messaggio di avvio predefinito è
2080-REMLCD
.
I caratteri dell'inglese offrono il risultato ottimale dell'anteprima.
Anteprima
Mostra il messaggio di avvio come verrebbe visualizzato nell'LCD.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal