Pagina di configurazione della porta seriale

Configurare le impostazioni della porta seriale per stabilire la comunicazione tra un controllore
Micro800
e un dispositivo seriale.
Utilizzare la pagina di configurazione
Porta seriale
per eseguire le azioni riportate di seguito:
  • Configurare i protocolli di comunicazione per i controllori L20E, L50E e L70E.
  • Selezionare il protocollo di comunicazione per la porta seriale.
  • Configurare le impostazioni di comunicazione per il protocollo di comunicazione selezionato.
Le impostazioni di configurazione della porta seriale variano a seconda del driver selezionato. I driver disponibili sono i seguenti:
Per impostazione predefinita, le impostazioni della porta seriale non sono disponibili per un controllore L20E che supporta l'LCD remoto. Per rendere disponibili le impostazioni, rimuovere la sovrascrittura LCD per impostazioni seriali.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal