Pagina di configurazione Porta seriale - Modbus RTU

Utilizzare la pagina di configurazione RTU per eseguire le azioni riportate di seguito:
Le impostazioni di configurazione visualizzate variano in base alla selezione del controllore
Micro800
.
Impostazioni di configurazione Modbus RTU
Impostazione
Descrizione
Impostazioni comuni
Diagnostica
Apre la vista Diagnostica comunicazioni.
Diagnosi
è disponibile quando il controllore è online ed è selezionato
CIP seriale
o
Modbus RTU
come driver.
Baud Rate
Elenca il baud rate in bit per secondo. Le opzioni sono:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
Il baud rate predefinito è 19.200.
Parità
Elenca l'uso del bit di parità nei pacchetti di comunicazione. Le opzioni sono:
  • Nessuna
  • Dispari
  • Pari
Il valore predefinito è Nessuno.
Ruolo Modbus
Specifica il ruolo della porta Modbus. Le opzioni sono le seguenti:
  • Master
  • Slave
  • Auto
L'impostazione predefinita è
Master
.
Indirizzo unità
Specifica l'ID dell'unità se configurato come un server Modbus (slave).
L'opzione non è disponibile quando
Ruolo Modbus
è impostato come
Master
.
Quando si seleziona
Slave
o
Auto
per
Ruolo Modbus
, l'indirizzo dell'unità è compreso tra 1 e 247. Il valore predefinito è
1
.
Ad esempio, in uno scenario in cui il controllore è configurato come Modbus RTU Slave connessa a un componente
PanelView
(PVC), il PVC è il master Modbus e utilizza l'indirizzo 0.
Controllo protocollo
Supporto
Specifica il tipo di supporto supportato. Le opzioni disponibili per i controllori L50E e L70E sono:
  • RS232
  • RS485
Linea di controllo
Specifica il tipo di handshake utilizzato per la comunicazione.
  • Selezionare
    RTS/CTS
    se il master e lo slave utilizzano entrambi modem half-duplex.
  • Selezionare
    Senza handshake
    per la comunicazione diretta da punto a punto senza modem.
Bit dati
Specifica il numero di bit di dati per carattere. Il valore è 8 ed è di sola lettura.
Bit di arresto
Specifica il numero di bit di arresto per ogni carattere. Le opzioni includono
1
e
2
. L'opzione predefinita è 1.
Timer risposta
Specifica il tempo minimo di attesa di un master Modbus per una risposta dallo slave Modbus prima che possa avere inizio una nuova trasmissione.
I valori validi sono compresi fra 0 e 4.294.967.295. Il valore predefinito è 200.
In uno scenario in cui il controllore
Micro800
funge da master del Modbus RTU Slave, per inviare una risposta completa, il valore deve essere limitato all'intervallo di tempo richiesto dallo slave.
Pausa trasmissione
Specifica il periodo di tempo di ritardo dopo la trasmissione di dati. I valori validi sono compresi fra 0 e 4.294.967.295. Il valore predefinito è 200.
Inter-frame (ritardo/timeout)
Specifica il tempo di ritardo dopo una richiesta di trasmissione. I valori validi sono compresi fra 0 e 4.294.967.295. Il valore predefinito è 0.
RTS pre-ritardo
Specifica il tempo di ritardo prima della richiesta di una trasmissione. L'opzione è disponibile quando
Supporto
è impostato su
RTS32
e
Linea di controllo
è impostato su
RTS/CTS
.
I valori validi sono compresi fra 0 e 4.294.967.295. Il valore predefinito è 0.
L'opzione è disponibile quando
Supporto
è impostato su
RS232
e
Linea di controllo
è impostato su
RTS/CTS
.
RTS post-ritardo
Specifica il tempo di ritardo dopo la richiesta di una trasmissione. L'opzione è disponibile quando
Supporto
è impostato su
RTS32
e
Linea di controllo
è impostato su
RTS/CTS
.
I valori validi sono compresi fra 0 e 4.294.967.295. Il valore predefinito è 0.
L'opzione è disponibile quando
Supporto
è impostato su
RS232
e
Linea di controllo
è impostato su
RTS/CTS
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal