Rimuovere la sovrascrittura dell'LCD remoto per le impostazioni della porta seriale
Per impostazione predefinita, le impostazioni LCD remote sovrascrivono le impostazioni CIP (Common Industrial Protocol) configurate sulla pagina di configurazione della
Porta seriale
per i controllori L20E che supportano l'LCD remoto.Deselezionare la casella di controllo
Configura la porta seriale per LCD remoto
per rimuovere la sovrascrittura dell'LCD remoto per le impostazioni della porta seriale.Per rimuovere la sovrascrittura dell'LCD remoto per le impostazioni della porta seriale
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
- Nella struttura ad alberoControllore, fare clic suLCD remoto.
- Nella pagina di configurazioneLCD remoto, deselezionare la casella di controlloConfigura la porta seriale per LCD remoto.
- Selezionare il collegamento dellaporta serialeper aprire la pagina di configurazionePorta seriale, quindi configurare le impostazioni della porta seriale come necessario.
Fornire un feedback