Pagina di configurazione Porta seriale - ASCII
Utilizzare la pagina di configurazione ASCII per eseguire le azioni riportate di seguito:
- Configurare le impostazioni comuni del canale ASCII.
- Configurare le impostazioni di controllo del protocollo del canale ASCII.
Le impostazioni di configurazione visualizzate variano in base alla selezione del controllore
Micro800
.Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Impostazioni comuni | |
Baud Rate | Elenca il baud rate in bit per secondo. Le opzioni sono:
Il valore predefinito è 19.200. |
Parità | Elenca l'uso del bit di parità nei pacchetti di comunicazione. Le opzioni sono:
|
Controllo protocollo | |
Supporto | Specifica il tipo di supporto supportato. Le opzioni sono le seguenti:
Quando Supporto è impostato su RS485 , per impostazione predefinita la Linea di controllo è impostata su Senza handshake . |
Linea di controllo | Elenca le opzioni di comunicazione della linea di controllo. Le opzioni sono disponibili quando Supporto è impostato su RS232 .Quando Supporto è impostato su RS485 , per impostazione predefinita la Linea di controllo è impostata su Senza handshake .
Le opzioni disponibili per controllori L20E, L50E ed L70E sono le seguenti:
|
Modalità di eliminazione | Elenca le opzioni per il carattere ASCII di eliminazione. La modalità influisce sui caratteri inviati in eco al dispositivo remoto.
|
Bit dati | Specifica il numero di bit di dati per ogni carattere. Le opzioni includono 7 e 8 . 8 è l'opzione predefinita. |
Bit di arresto | Specifica il numero di bit di arresto per ogni carattere. Le opzioni includono 1 e 2 . L'opzione predefinita è 1. |
Caratteri aggiunti | Specifica i caratteri da aggiungere definiti per il protocollo ASCII che vengono utilizzati per la trasmissione. I valori validi vanno da zero a due valori esadecimali separati da una virgola. 0xFF è riservato e può essere utilizzato per indicare nessun carattere. Ad esempio:
|
Caratteri terminazione | Specifica i caratteri di terminazione definiti per il protocollo ASCII che vengono utilizzati per la ricezione. I valori validi vanno da zero a due valori esadecimali separati da una virgola. 0xFF è riservato e può essere utilizzato per indicare nessun carattere. Il valore predefinito è 0x0D,0x0A . |
XON/XOFF | Attiva o disattiva la funzione XON/XOFF. È disattivata per impostazione predefinita. |
Modalità Eco | Attiva o disattiva l'eco dei caratteri. Quando questa opzione è attivata, tutti i caratteri ricevuti vengono inviati nuovamente in eco al computer che esegue FactoryTalk Design Workbench . Quando il controllore Micro800 è collegato a un terminale, è possibile visualizzare i caratteri immessi.È disattivata per impostazione predefinita. |
RTS pre-ritardo | Specifica il periodo di ritardo prima della richiesta di una trasmissione. Il valore è compreso tra 0 e 32.767 e ciascun incremento di unità rappresenta 20 millisecondi. Il valore predefinito è 0. |
RTS post-ritardo | Specifica il periodo di ritardo dopo la richiesta di una trasmissione. Il valore è compreso tra 0 e 32.767 e ciascun incremento di unità rappresenta 20 millisecondi. Il valore predefinito è 0. |
Fornire un feedback