Pagina di configurazione Porta seriale - CIP seriale

Utilizzare la pagina di configurazione seriale CIP per eseguire le azioni riportate di seguito:
Impostazioni di configurazione CIP seriale
Impostazione
Descrizione
Impostazioni comuni
Diagnostica
Apre la vista Diagnostica comunicazioni, che mostra lo stato del driver di comunicazione.
Diagnostica
è disponibile quando il controllore è online ed è selezionato
CIP seriale
o
Modbus RTU
come driver.
Baud Rate
Elenca il baud rate in bit per secondo. Le opzioni sono:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
Il valore predefinito è
38.400
.
Parità
Elenca l'uso del bit di parità nei pacchetti di comunicazione. Le opzioni sono:
  • Nessuna
  • Dispari
  • Pari
Il valore predefinito è Nessuno.
Indirizzo stazione
Specifica l'indirizzo stazione per la porta seriale associata al protocollo DF1.
Il valore è compreso tra 0 e 254. Il valore predefinito è
1
.
Controllo protocollo
Modalità DF1
Indica il protocollo supportato.
L'impostazione di controllo del protocollo varia in base alla modalità DF1 selezionata. Le opzioni sono le seguenti:
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal