Configurazione half-duplex master DF1

Utilizzare le informazioni della tabella seguente per configurare un half-duplex master DF1.
Impostazioni di configurazione half-duplex master DF1
Impostazione
Descrizione
Supporto
Specifica il tipo di supporto supportato. Le opzioni disponibili sono
RS232
e
RS485
.
RS232
è l'opzione predefinita.
Linea di controllo
Specifica il tipo di handshake utilizzato per la comunicazione.
  • Selezionare
    Senza handshake
    per la comunicazione diretta da punto a punto senza modem.
  • Selezionare
    Full-Duplex (RTC sempre ON)
    se il master e lo slave usano entrambi modem full-duplex.
  • Selezionare
    Half-duplex senza portante continua (RTS/CTS)
    se il master e lo slave utilizzano entrambi un modem half-duplex.
Rilevamento errori
Specifica lo schema di rilevamento errori per la trasmissione dei messaggi.
  • Quando si seleziona
    BCC
    , il controllore invia e riceve messaggi che terminano con un byte Carattere di controllo blocco (BCC).
  • Quando si seleziona
    CRC
    , il controllore invia e riceve messaggi con un Controllo di ridondanza ciclico (CRC) a 2 byte.
CRC
è l'opzione predefinita.
Modalità polling
Specifica la modalità di polling.
  • Il polling basato su messaggio viene impostato per consentire o impedire allo slave di avviare le risposte.
  • Il polling standard può essere impostato per consentire il trasferimento di messaggi singoli o multipli per ogni scansione dei nodi.
Rilevamento pacchetti duplicati
Determina la modalità di gestione dei messaggi duplicati.
  • Selezionare
    Rilevamento pacchetti duplicati
    per ignorare i messaggi duplicati.
  • Deselezionare
    Rilevamento pacchetti duplicati
    per riconoscere i messaggi duplicati.
Rilevamento pacchetti duplicati
è selezionato per impostazione predefinita.
Timeout ACK
Specifica il tempo di attesa della conferma da parte del controllore dopo la trasmissione di un messaggio.
Il valore è compreso tra 0 e 32.767 e ciascun incremento di unità rappresenta 20 millisecondi.
Il valore predefinito è 50 (50 * 20 millisecondi, 1.000 millisecondi o 1 secondo).
Timeout messaggio risposta
Specifica il timeout del canale.
Se il canale invia un messaggio e non riceve una risposta entro il periodo di timeout specificato, il canale tenta di ristabilire nuovamente le comunicazioni.
Il valore è compreso tra 0 e 65.535. Il valore predefinito è 5.
Tentativi messaggio
Specifica il numero di tentativi da parte di uno slave per ritrasmettere un pacchetto di messaggi senza conferma (ACK) dal dispositivo primario.
Il parametro può essere utilizzato in ambienti rumorosi, dove i pacchetti dei messaggi potrebbero danneggiarsi durante la trasmissione.
Il valore è compreso tra 0 e 127. Il valore predefinito è 3.
Ritardo pre-trasmissione
Specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il controllore
Micro800
invii il pacchetto.
Il valore è compreso tra 0 e 65.535. Il valore predefinito è 0.
Ritardo alla diseccitazione RTS
Specifica il ritardo tra la fine di una trasmissione e la caduta del segnale Pronto per l'invio (RTS). È disponibile quando in
Linea di controllo
è selezionata l'opzione
Half-duplex senza portante continua (RTS/CTS)
.
Il valore è compreso tra 0 e 32.767. Il valore predefinito è 0.
Ritardo invio RTS
Specifica il ritardo tra l'attivazione del segnale RTS e l'avvio di una trasmissione. È disponibile quando in
Linea di controllo
è selezionata l'opzione
Half-duplex senza portante continua (RTS/CTS)
.
Il valore è compreso tra 0 e 32.767. Il valore predefinito è 0.
Range di polling
Specifica un intervallo continuo di intervalli in cui lo slave esegue il polling dei dati. È disponibile quando la
Modalità polling
è impostata su
Standard
.
È possibile definire un intervallo di polling prioritario e un intervallo di polling normale fornendo gli indirizzi di stazione per i dispositivi da interrogare tramite polling. Gli slave nell'intervallo di polling prioritario vengono interrogati più frequentemente degli slave nell'intervallo di polling normale.
Dimensioni gruppo polling normale
specifica le stazioni attive interrogate dall'elenco dei nodi con polling normale.
Il valore è compreso tra 0 e 255.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal