Pagina di configurazione Full-duplex DF1
Utilizzare le informazioni riportate nella tabella seguente per configurare un full-duplex DF1.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Supporto | Specifica il tipo di supporto supportato. L'opzione disponibile è RS232 . |
Linea di controllo | Specifica il tipo di handshake utilizzato per la comunicazione.
|
Rilevamento errori | Specifica lo schema di rilevamento errori per la trasmissione dei messaggi.
CRC è l'opzione predefinita. |
Risposte integrate | Specifica il modo in cui il controllore invia messaggi integrati. Se durante la trasmissione di un messaggio il controllore riceve un messaggio completo, può rispondere con conferma positiva (ACK) o conferma negativa (NAK) al nuovo messaggio ricevuto direttamente all'interno della trasmissione in corso. Non è necessario inviare un messaggio solo per trasmettere un ACK o un NAK. Le opzioni sono le seguenti:
|
Rilevamento pacchetti duplicati | Determina la modalità di gestione dei messaggi duplicati.
Rilevamento pacchetti duplicati è selezionato per impostazione predefinita. |
Timeout ACK | Specifica il tempo di attesa della conferma da parte del controllore dopo la trasmissione di un messaggio. Il valore è compreso tra 0 e 32.767 e ciascun incremento di unità rappresenta 20 millisecondi. Il valore predefinito è 50 (50 * 20 millisecondi, 1.000 millisecondi o 1 secondo). |
Ulteriori tentativi NAK | Specifica il numero di NAK che il controllore può ricevere in risposta a un messaggio prima di arrestare la trasmissione. Il valore è compreso tra 0 e 127. Il valore predefinito è 3. |
Ulteriori tentativi ENQ | Specifica il numero di richieste che il controllore invia alla destinazione quando riceve un timeout ACK interno. Se il controllore non riceve ACK dalla destinazione, prima di ritrasmettere interamente il messaggio originale viene inviata un'altra richiesta (invio ENQ) con richiesta di conferma. Il valore è compreso tra 0 e 127. Il valore predefinito è 3. |
Fornire un feedback