Pagina di configurazione half-duplex slave DF1
Utilizzare le informazioni della tabella seguente per configurare un Half-duplex Slave DF1.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Supporto | Specifica il tipo di supporto supportato. Le opzioni disponibili sono RS232 e RS485 . RS232 è l'opzione predefinita. |
Linea di controllo | Specifica il tipo di handshake utilizzato per la comunicazione.
|
Rilevamento errori | Specifica lo schema di rilevamento errori per la trasmissione dei messaggi.
CRC è l'opzione predefinita. |
Soppressione EOT | Determina se attivare la sospensione della risposta utilizzando un carattere di fine trasmissione (EOT) quando il master esegue il polling dello slave. L'attivazione della soppressione EOT riduce il numero di trasmissioni modem dallo slave, il che è importante nelle applicazioni a energia solare, ma indurrà il master a considerare lo slave come non attivo. |
Rilevamento pacchetti duplicati | Determina la modalità di gestione dei messaggi duplicati.
Rilevamento pacchetti duplicati è selezionato per impostazione predefinita. |
Timeout polling | Specifica il periodo di tempo in cui lo slave prevede un polling dal master dopo l'attivazione di un'istruzione MSG. Si applica quando lo slave avvia un'istruzione MSG. Il valore è compreso tra 0 e 32.767 e ciascun incremento di unità rappresenta 20 millisecondi. Il valore predefinito è 3.000 . |
Tentativi messaggio | Specifica il numero di tentativi da parte di uno slave per inviare nuovamente un pacchetto di messaggi in assenza di una conferma (ACK) dal master. Il parametro può essere utilizzato in ambienti rumorosi, dove i pacchetti dei messaggi potrebbero danneggiarsi durante la trasmissione. Il valore è compreso tra 0 e 127. Il valore predefinito è 3. |
Ritardo pre-trasmissione | Specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il controllore Micro800 invii il pacchetto.Il valore è compreso tra 0 e 65.535. Il valore predefinito è 0. |
Ritardo alla diseccitazione RTS | Specifica il ritardo tra la fine di una trasmissione e la caduta del segnale Pronto per l'invio (RTS). È disponibile quando in Linea di controllo è selezionata l'opzione Half-duplex senza portante continua (RTS/CTS) .Il valore è compreso tra 0 e 32.767. Il valore predefinito è 0. |
Ritardo invio RTS | Specifica il ritardo tra l'attivazione del segnale RTS e l'avvio di una trasmissione. È disponibile quando in Linea di controllo è selezionata l'opzione Half-duplex senza portante continua (RTS/CTS) .Il valore è compreso tra 0 e 32.767. Il valore predefinito è 0. |
Fornire un feedback