Session d’interface utilisateur

La session d’interface utilisateur est un contexte d’exécution dans lequel les utilisateurs exécutent des opérations de lecture ou d’écriture en fonction des autorisations.

Cette section comprend

  • Présentation des sessions d’interface utilisateur et moteurs de présentation
  • Paramètres du délai d’expiration d’inactivité et de l’économiseur d’écran
  • Mise à l’échelle de l’interface utilisateur
  • Paramètres régionaux et texte localisé
  • Systèmes de mesure et unités d’ingénierie
  • Options de fuseau horaire pour les alarmes
  • Suivi du téléchargement et du téléversement de fichiers
  • Présentation des nœuds de session

Aperçu

L’objet Session d’interface utilisateur détermine les informations de session, telles que les groupes auxquels un utilisateur appartient et ses paramètres régionaux. Utilisez ces informations pour créer des interfaces dynamiques en fonction des autorisations, des paramètres ou des propriétés personnalisées.
Une session interactive :
  • Crée la fenêtre de démarrage pour chaque session interactive.
  • Affiche une interface utilisateur interactive pour l’utilisateur lors de l’exécution.
  • Contient les instances d’objets graphiques ajoutées au moment de la conception. Basez les instances d’objets graphiques sur une logique de navigation dynamique. Utilisez l’état global de la machine ou du projet en fonction de l’état de l’automate. Utilisez l’état de la session pour les autorisations de l’utilisateur et les paramètres régionaux de la session. Créez la logique via des panneaux de navigation, NetLogic, ou en affichant et masquant des objets.

Session d’interface utilisateur et moteurs de présentation

Une session d’interface utilisateur est générée chaque fois que vous accédez à une instance de la session d’exécution. Par exemple, chaque fois que vous accédez à un moteur de présentation Web, vous créez une session indépendante qui n’est pas attachée à la session du moteur de présentation natif. Pour plus d’informations sur les moteurs de présentation, consultez Moteurs de présentation.
Dans l’exemple suivant, les pages de démarrage dans les sessions interactives pour User1, User2 et User3 sont des instances de la page de démarrage définie dans le moteur de présentation.
Chaque page de démarrage comprend plusieurs instances des mêmes objets
A
,
B
et
C
. Les objets s’affichent ou se masquent en fonction des logiques dynamiques pour chaque utilisateur. Le texte est traduit en fonction des paramètres régionaux de l’utilisateur.
Exemple : Session d’interface utilisateur et moteur de présentation
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal