Chargement de fichiers

Utilisez la méthode Charger un fichier et UploadFileCompletedEvent pour surveiller et contrôler les chargements de fichiers dans les sessions du moteur de présentation Web. Comprendre les contraintes et le comportement du navigateur pour une gestion sécurisée des fichiers.
IMPORTANT:
Le chargement de fichiers écrase les fichiers portant le même nom et la même extension dans le dossier cible.

Aperçu

Utilisez la méthode Charger un fichier pour déclencher des chargements de fichiers dans une session du moteur de présentation Web. Associez la méthode à un événement d’interface utilisateur, tel qu’un événement MouseClick, et indiquez le chemin du dossier de sortie pour le fichier chargé. L’événement UploadFileCompletedEvent se déclenche lorsque le chargement est terminé, en fournissant l’ID de l’opération, le code de résultat et le chemin d’accès au fichier. Utilisez ces arguments pour gérer les résultats du chargement, afficher l’état ou traiter le fichier chargé dans l’application.

Contraintes

Les opérations de chargement de fichiers incluent plusieurs contraintes pour la sécurité et la cohérence :
  • Le chargement de fichiers n’est autorisé que dans le dossier
    ProjectFiles
    et ses sous-dossiers, à l’exception des dossiers
    NetSolution
    et
    PKI
    .
  • La taille maximale de chargement est de 50 MB par fichier.
  • Le chargement de fichiers écrase les fichiers portant le même nom et la même extension dans le dossier cible.
  • Le chargement de fichiers n’est autorisé qu’avec des autorisations de lecture et d’écriture ; l’autorisation d’exécution n’est pas autorisée.
  • Le chargement de fichiers doit respecter la stratégie de source locale autorisée.
  • Une boîte de dialogue d’avertissement s’affiche pendant le déploiement si la méthode Charger un fichier est présente, rappelant de valider le contenu chargé pour des raisons de sécurité.
  • Par défaut, seuls les utilisateurs connectés peuvent charger des fichiers.
IMPORTANT:
FactoryTalk Optix
ne garantit pas que les fichiers chargés sont exempts de contenu malveillant. Vous devez valider les fichiers chargés avant de les utiliser dans le projet.

Navigateurs Web

Le navigateur Web contrôle la sélection des fichiers et les paramètres de chargement.
Applications FactoryTalk Optix
initie et détecte uniquement le début du chargement du fichier.
Le chargement de fichier n’est pas pris en charge pour le moteur de présentation natif. En cas de tentative, un avertissement s’affiche dans le journal.
Pour des informations spécifiques sur les navigateurs Web pris en charge, consultez les
Notes de publication de FactoryTalk Optix
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal