Suivre les chargements de fichiers
Configurez un événement de session d’interface utilisateur pour suivre les chargements de fichiers terminés dans les sessions du moteur de présentation Web.
Conditions préalables
- Créez un objetSessionD’interfaceUtilisateuren cliquant avec le bouton droit sur#Interface utilisateuret en sélectionnant .
- Créez un moteur de présentation Web et associez une session d’interface utilisateur au moteur de présentation Web.Pour plus d’informations sur la configuration des moteurs de présentation, consultez Configurer un moteur de présentation Web.
- Implémentez la méthode Charger un fichier dans la logique d’application.Pour plus d’informations, consultez Méthode : Charger un fichier et Ajouter une méthode à un événement existant.
- Pour suivre les chargements de fichiers
- DansVue de projet, sélectionnez un objetSessionD’interfaceUtilisateurassocié à un moteur de présentation Web.#(type)
- DansÉvénements, associez une méthode à déclencher lorsqu’un chargement de fichier se termine dans une session du moteur de présentation Web :
- En regard deUploadFileCompletedEvent, sélectionnez+.
- Sélectionnez et configurez une méthode à déclencher lorsque le chargement de fichier se termine.Pour plus d’informations sur les méthodes disponibles, consultez Méthodes.
Par exemple, affichez une boîte de dialogue de confirmation lorsque le chargement de fichier se termine.CONSEIL: Implémentez dans votre logique d’application des gestionnaires pourID d'opération, code deRésultatetChemin d'accès au fichierdu chargement. Pour plus d’informations, consultez UploadFileCompletedEvent.
Fournir une réponse