Ajouter une méthode à un événement existant
Un objet contient des événements par défaut. Sélectionnez une méthode que l’événement doit exécuter lorsqu’il se produit au moment de l’exécution. Un événement peut avoir plusieurs méthodes à exécuter.
- DansVue de projet, sélectionnez l'objet contenant un événement.
- DansPropriétés, sousÉvénements, sélectionnezen regard de l’événement à associer à une méthode.

- Dans la fenêtre de sélection, accédez à la méthode à ajouter et sélectionnez-la :
- Méthode globale. DéveloppezCommandeset développez le nœud de méthode pour sélectionner une méthode.
- Nœud local. Développez le nœud de l'objet pour sélectionner une méthode.
- ChoisissezSélectionner.
- (Facultatif) Si cette méthode nécessite des arguments, développez-la et définissez les arguments.CONSEIL: Si plusieurs alias sont associés à un argument, sélectionnezpour afficher une table des alias et de leurs valeurs. Dans la table, créez des liens dynamiques entre les valeurs d’alias.

- (Facultatif) Associez des méthodes supplémentaires à l'événement.
method
Fournir une réponse