Configurer un moteur de présentation Web

Créez un moteur de présentation Web pour exécuter
FactoryTalk Optix
en tant que service sur le dispositif d’exécution ou en tant qu’application pour l’interaction avec le client Web. L’exécution de
FactoryTalk Optix
en tant que service démarre automatiquement l’application déployée avec ou sans interface utilisateur. Utilisez ce mode lorsqu’aucun opérateur local n’est présent sur le dispositif d’exécution.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Interface utilisateur
    et sélectionnez
    Nouveau
    Moteur de présentation Web
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , apportez les modifications nécessaires :
    • Durée d’interrogation des variables dynamiques
      . Indique l’intervalle de temps entre les lectures de variables.
    • Protocole
      . Définit le protocole de communication entre les clients Web et le serveur Web.
      http
      ou
      https
      . Si vous avez sélectionné
      https
      , configurez
      Fichier de certificat
      et
      Fichier de clé privée
      sous
      Certificat SSL
      .
      CONSEIL: Pour rendre
      Applications FactoryTalk Optix
      exécuté sous forme d’applications web progressives (clients de poste de travail) accessible sur le réseau, utilisez le protocole HTTPS. Vous ne pouvez utiliser HTTP que pour le développement local des clients de poste de travail.
    • Adresse IP
      . Définit l’adresse sur laquelle le serveur Web écoute. Il doit s’agir d’une adresse IP valide d’un dispositif local.
      CONSEIL: Définissez
      0.0.0.0
      pour que le serveur écoute toutes les adresses disponibles de la machine locale. Définissez une adresse spécifique autre que
      0.0.0.0
      pour ignorer les demandes adressées à des adresses locales différentes de celle saisie.
    • Port
      . Spécifie le port pour la communication entre les clients Web et le serveur Web.
      IMPORTANT: Dans un déploiement High Availability, cette valeur doit correspondre exactement au port Web du cluster configuré à l’étape
      Ports
      dans High Availability Manager lors de l’installation. Le port par défaut est
      80
      pour
      http
      et
      443
      pour
      https
      . Le trafic client atteint le cluster via l’adresse IP virtuelle et est transféré vers le nœud actif. Si ce port ne correspond pas, MoteurDePrésentationWeb ne reçoit pas ce trafic. Pour plus d’informations, consultez Configurer et déployer un projet High Availability.
    • Nom d’hôte
      . Utilisé pour générer un certificat auto-signé pour le protocole HTTPS. S’il est vide, le certificat est généré à partir du nom de la machine.
    • Nombre maximal de connexions Web
      . Définit le nombre maximal de clients Web pouvant se connecter au serveur Web.
    • Nombre maximal de connexions de postes de travail
      . Définit le nombre maximal de clients de poste de travail pouvant se connecter au serveur Web.
    • Sources distantes autorisées
      . Répertorie les sources distantes que vous pouvez charger ou utiliser pour accéder à la ressource actuelle. Les formats acceptés comprennent le nom d’un hôte Internet ou l'adresse IP. Le format d’URL, le numéro de port et le chemin sont facultatifs. Les caractères génériques (*) tels que *.example.com autorisent les sous-domaines, les adresses d’hôtes et les numéros de ports.
      CONSEIL: Saisissez des
      Sources distantes autorisées
      pour spécifier les URL qui peuvent intégrer la ressource actuelle. Les sources distantes autorisées offrent plus de sécurité et de contrôle lors du chargement et de l’accès aux ressources distantes.
    • Activer les ID d’automatisation
      . Active les ID automatisés pour les tests automatisés.
    • Sources locales autorisées
      . Répertorie les extensions de fichier servies par le
      WebPresentationEngine
      . La configuration minimale requise est :
      *.html, *.css, *.js, *.ttf
      Pour définir les valeurs de sécurité par défaut, cliquez avec le bouton droit sur le champ et sélectionnez
      Définir les valeurs de sécurité par défaut
      .
      Les valeurs par défaut suivantes sont disponibles :

        images
        *.png, *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.svg

        vidéo
        *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mp4, *.wmv

        fichiers texte
        *.pdf

        fichiers de polices
        *.ttf, *.otf

        fichiers Web
        *.html, *.css, *.js

      Respectez les conventions suivantes :
      • Vous pouvez utiliser des noms de fichier spécifiques, tels que
        myfile.txt
      • Vous pouvez utiliser des caractères génériques (
        *
        ) pour faire correspondre des motifs. Par exemple,
        file*.txt
        correspond à
        file1.txt
        ,
        file123.txt
        et autres.
      • Les dossiers suivants restreignent l’accès :
        /projectfiles/netsolution
        ,
        /projectfiles/pki
        ,
        /applicationfiles/
        .
      • Les règles ne tiennent pas compte de la casse.
      CONSEIL: Utiliser
      *
      pour partager tous les fichiers déclenche un avertissement pendant le déploiement et des journaux pendant l’exécution.
    • Autoriser le chargement de fichiers sans authentification
      . Permet aux utilisateurs qui ne sont pas connectés de charger des fichiers vers
      Applications FactoryTalk Optix
      .
    • Fenêtre de connexion
      . Spécifie le type de fenêtre de connexion qui s’ouvre lorsque vous démarrez une session et qu’aucun utilisateur ne s’est connecté.
    • Clavier virtuel
      . Sélectionne le clavier virtuel par défaut.
    • Fenêtre de démarrage
      . Définit le type d’objet fenêtre créé au début d’une session.
    • Utilisateur de démarrage
      . Définit l’utilisateur qui authentifie la session.
    • Feuille de style
      . Applique un style aux objets graphiques.
    • Session
      . Spécifie l’objet session d’interface utilisateur à utiliser.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal