Mise à l’échelle de l’interface utilisateur
La mise à l’échelle de l’interface utilisateur ajuste la taille des éléments de l’interface et des polices à l’exécution en appliquant un facteur d’échelle. Cette modification n’affecte que la machine locale et ne nécessite pas de redémarrer l’application.
Aperçu
La mise à l’échelle de l’interface utilisateur modifie la taille de tous les éléments de l’interface affichés à l’exécution. Les valeurs de taille locales des objets et des polices de l’interface utilisateur sont multipliées par le
Facteur d’échelle
. Cet ajustement s’applique uniquement à la machine locale et prend effet à l'exécution sans qu’il soit nécessaire de redémarrer l’application.
CONSEIL:
Pour les sessions de moteur de présentation natif, la valeur du facteur d’échelle est enregistrée avec les fichiers d’application et est appliquée au projet. Pour les sessions de moteur de présentation Web, la valeur du facteur d’échelle est enregistrée dans le stockage local du navigateur et est appliquée à chaque exécution sur un domaine déterminé avec un chemin spécifié.
L’émulateur WebIde ne peut pas utiliser la propriété du facteur d’échelle pour les sessions d’interface utilisateur.
Pour plus d’informations sur la configuration de la mise à l’échelle de l’interface utilisateur, reportez-vous à la section Modifier la mise à l’échelle de l’interface utilisateur.
Comportement d’exécution
Lorsque la valeur du facteur d’échelle change à l’exécution, la modification s’applique immédiatement. Au démarrage de l’application, si un facteur d’échelle a été défini précédemment, l’exécution utilise les paramètres du dispositif. Dans le cas contraire, la valeur trouvée dans la
SessionD’interfaceUtilisateur
actuelle est utilisée.Consultez le didacticiel suivant pour permettre aux utilisateurs de définir des paramètres persistants, voir Développer un paramètre persistant spécifique à un utilisateur
UI scaling
Scale factor
UISession
Fournir une réponse