Modifier la mise à l’échelle de l’interface utilisateur

Ajustez le facteur d’échelle des éléments de l’interface utilisateur afin de modifier leur taille dans l’interface de l’application.
  1. Dans , sélectionnez l’objet
    UISession
    applicable.
  2. Dans , modifiez la valeur du
    Facteur d’échelle
    .
    La taille par défaut des éléments de l’interface utilisateur est multipliée par le facteur d’échelle. Par exemple, si vous définissez le facteur sur
    2
    , tous les objets et toutes les polices de l’interface utilisateur seront deux fois plus grands que leur valeur de taille locale.
    CONSEIL: Vous pouvez également créer des liens dynamiques via l’alias
    {Session}/ScaleFactor
    pour contrôler dynamiquement l’échelle des objets graphiques. Vous pouvez créer le lien dynamique même sans objet SessionDInterfaceUtilisateur personnalisé dans le moteur de présentation.
    Le facteur d’échelle que vous définissez est conservé après la fermeture et la réouverture de l’application et perdure jusqu’à ce qu’il soit à nouveau modifié.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal