Délai d’expiration d’inactivité
Un délai d’expiration d’inactivité est une période d’inactivité configurable dans l'
FactoryTalk Optix
. Si aucune activité utilisateur n’est détectée, comme des mouvements du curseur, des actions au clavier ou des interactions avec des objets graphiques, l’application peut déclencher un événement personnalisé.
CONSEIL:
Vous pouvez appliquer un délai d’expiration d’inactivité à une vue spécifique ou à une session entière. Pour configurer un délai d’expiration d’inactivité, l’application doit disposer d’objets graphiques interactifs.
idle timeout
Fournir une réponse