Configurer le délai d’expiration d’inactivité d’une session

Utilisez
IdleTimeoutEvent
pour appliquer un délai d’expiration d’inactivité à l’ensemble de la session. Un délai d’expiration peut déclencher un événement personnalisé.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    Interface utilisateur
    et sélectionnez
    Nouveau
    Session d’interface utilisateur
    .
    SessionD’interfaceUtilisateur# (type)
    s’affiche dans
    Vue de projet
    .
  2. (facultatif) Survolez
    SessionD’interfaceUtilisateur# (type)
    , sélectionnez
    Icône Modifier
    et saisissez un nouveau nom pour la session d’interface utilisateur.
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez les valeurs suivantes :
    • Durée du délai d’expiration d’inactivité
      . Saisissez la durée du délai d’expiration.
    • Délai d’expiration d’inactivité actif
      . Définir sur
      Vrai
      .
  4. Sous
    Événements
    après
    IdleTimeoutEvent
    , sélectionnez
    Icône Ajouter en noir
    Ajouter une nouvelle méthode
    , développez
    Commandes
    et sélectionnez à la commande à exécuter lorsque l’événement d'expiration du délai est déclenché.
  5. Appliquez la session aux moteurs de présentation :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez un moteur de présentation.
    2. Dans
      Propriétés
      , sous
      Sessions
      , sélectionnez le type de session d’interface utilisateur.
    Pour plus d’informations sur les moteurs de présentation, consultez Moteurs de présentation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal