Nœuds de session

L’alias
{Session}
pointe vers le nœud de
Session
de la session d’exécution en cours.
FactoryTalk Optix Studio
crée automatiquement des liens dynamiques avec les nœuds à l’intérieur du nœud
Session
.
Nœuds de session avec descriptions
Nœud
Description
Groupes
Définissez et utilisez des groupes dans le projet. Chaque groupe affiche une valeur :
  • 0
    . L’utilisateur actuel fait partie du groupe.
  • 1
    . L’utilisateur actuel ne fait pas partie du groupe.
MeasurementUnits
Affiche les unités disponibles. Chaque unité comprend des propriétés basées sur les paramètres régionaux :
  • Description
    . Description de l'unité de mesure, par exemple, Celsius.
  • DisplayName
    . Symbole de l’unité de mesure, tel que °C.
  • UnitId
    . ID de l'unité de mesure conformément à OPC UA.
Paramètre régional
Tableau des ID de paramètres régionaux de la session. Ce nœud spécifie tous les paramètres régionaux pris en charge par l’interface utilisateur.
Utilisateur
Propriétés de l'utilisateur :
  • LocaleIds
    . ID de paramètres régionaux de l'utilisateur.
    • Domaine
      . Domaine AD de l’utilisateur actuel.
Rôles
Définissez et utilisez des rôles dans le projet. Chaque rôle affiche une valeur :
  • 0
    . L’utilisateur actuel fait partie du rôle.
  • 1
    . L’utilisateur actuel ne fait pas partie du rôle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal