Modifier le type d'automate (controller)

Cette boîte de dialogue vous permet de
changer d'automate (controller)
ou d'effectuer une révision sur la même plate-forme (par exemple, vous pouvez passer d'un automate 1769-L33ER à un automate 1769-L36ERM) ou sur des plates-formes différentes (par exemple, vous pouvez passer d'un automate 1756-L71 à un automate 1769-L33ER).
Les paramètres de modèle de tâche (task) et d'utilisation d'instruction sont uniquement disponibles lorsque vous utilisez un automate (controller) P. Lors de la modification d'automates (controllers), le projet doit utiliser un automate P afin d'accéder à ces deux options de l'automate P. L'option Modèle de tâche (task) est activée par défaut, sauf si le projet existant a été remplacé par un automate (controller) P d'un autre type d'automate.
Pour plus d'informations sur les instructions complémentaires, reportez-vous au
manuel de programmation « Instructions complémentaires des Controllers Logix5000 »
publication 1756-PM010.
le passage d'un automate (controller) standard à un automate de sécurité (ou inversement) affecte généralement les éléments suivants :
  • Fonctions prises en charge
  • Configuration physique du projet (partenaire de sécurité et I/O de sécurité)
  • Propriétés de l'automate (controller)
  • Composants du projet, tels que les tâches (tasks), programmes (programs), routines et balises (tags)
  • Instructions complémentaires de sécurité
Pour modifier le type d'automate (controller) :
  1. Sélectionnez l'automate (controller) et cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner
    Propriétés
    .
  2. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés l'automate (controller)
    , onglet
    Général
    , sélectionnez
    Modifier l'automate
    pour ouvrir la boîte de dialogue du même nom.
  3. Dans la catégorie
    Type
    , sélectionnez un autre automate (controller).
  4. Dans la catégorie
    Version de logiciel
    , sélectionnez un numéro de version.
    La liste inclut uniquement les types d'automate (controller) et les versions de logiciel disponibles.
  5. Cliquez sur
    OK
    .
  6. Consultez la boîte de dialogue qui décrit comment la modification de l'automate (controller) affecte le projet. Cliquez sur
    Oui
    pour modifier le type d'automate (controller). Cliquez sur
    Non
    pour garder le type d'automate (controller) actuel.
    Pour obtenir une liste des effets du changement d'automate (controller), reportez-vous au scénario de modification correspondant :
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal