D'un automate (controller) standard à un automate de sécurité
Lorsque vous passez d'un projet d'automate standard à celui d'un automate de sécurité, l'application Logix Designer crée des composants de sécurité afin de respecter les exigences minimales de l'automate de sécurité.
Les modifications possibles du projet lors de la confirmation sont les suivantes :
- Lors du passage à un automate (controller) GuardLogix, cela ajoute un partenaire de sécurité au châssis d'E/S (I/O).IMPORTANTgardez l'emplacement de châssis à droite de l'automate (controller) de sécurité principal disponible pour le partenaire de sécurité.
- Cela configure le niveau de sécurité sur celui de l'automate (controller) par défaut.
- Les composants de sécurité sont créés (tâche (task), programme (program) et Routine de sécurité). Cela crée la tâche (task) de sécurité uniquement si le nombre maximal de tâches téléchargées est atteint. Cela initialise la tâche (task) de sécurité avec ses valeurs par défaut.
- Cela génère un numéro de réseau de sécurité (SNN) basé sur le temps pour chaque port d'automate (controller) qui prend en charge une connexion de sécurité CIP. Certains automates tels que GuardLogix 5580 et CompactLogix 5380 peuvent avoir plusieurs ports de sécurité.
- Cela supprime les fonctions de l'automate standard qui ne sont pas prises en charge par l'automate de sécurité de la boîte de dialoguePropriétés de l'automate.
- Définit l'état verrouillé sur la valeur par défaut.
- Définit les mots de passe de verrouillage et de déverrouillage sur leurs valeurs par défaut.
- Définit la signature de sécurité sur sa valeur par défaut.
Fournir une réponse