D’un modèle d’automate antérieur à un automate Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, GuardLogix 5580, ControlLogix 5580 ou ControlLogix 5590

Lorsque vous modifiez le type d’automate d’un modèle d’automate antérieur à un automate Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 ou ControlLogix 5590, vérifiez que les projets contenant des balises produites Multicast sont configurés correctement.
Les automates Compact GuardLogix 5380 et GuardLogix 5580 de la version 31.00.00 produisent uniquement des balises de sécurité Unicast
Les automates Compact GuardLogix 5380 et GuardLogix 5580 produisent uniquement des balises de sécurité Unicast. Les automates (controllers) peuvent consommer des balises (tags) de sécurité en tant qu'Unicast ou que Multicast. Lors de la configuration d'une balise (tag) consommée de sécurité, tenez compte des capacités du producteur.
  • Si le producteur de la configuration d'E/S de cet automate est un automate Compact GuardLogix 5380 ou GuardLogix 5580 consommant une balise de sécurité, configurez la balise consommée de façon à utiliser Unicast.
  • Si le producteur de la configuration d'E/S de cet automate est un automate Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570 ou GuardLogix 5560, configurez la balise consommée de sécurité en Unicast ou Multicast.
Limitations RPI
Dans les versions antérieures à la version 28.00, les balises produites (produced tags) produisent des données à l'intervalle de trames requis (RPI) du consommateur effectuant la demande le plus rapidement. Ce RPI permet à plusieurs consommateurs, ayant des paramètres de RPI différents, de se connecter avec succès à un producteur. Dans les versions 28.00 et ultérieures, le premier consommateur d'une balise produite (produced tag) détermine le RPI des données produites. Tous les consommateurs suivants doivent demander la même valeur de RPI en tant que premier consommateur ou bien leur connexion échoue et le code d'erreur 0112 s'affiche.
Le dispositif qui envoie la première connexion de consommateur à l'automate (controller) de production est le premier consommateur d'une balise produite (produced tag). Le premier consommateur effectue une demande basée sur l'ordre dans lequel sont mis sous tension les systèmes de contrôle producteur et consommateur. Ainsi, la mise hors et sous tension du système peut modifier le premier consommateur. Un appareil ne peut pas être configuré en tant que premier consommateur. Il est difficile d'identifier le consommateur qui envoie la première demande à l'automate (controller) de production. Vous devez donc prévoir en conséquence lors de la configuration de balises produites (produced tags) Multicast.
Pour vous assurer que les consommateurs des balises produites se connectent aux automates Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 et GuardLogix 5580 :
  • Pour les consommateurs exécutant les versions 17.00 et antérieures qui sont consommateurs d’une balise produite à partir d’automates Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 :
    • Vérifiez que toutes les balises consommées (consumed tags) Multicast d'une balise produite (produced tag) possèdent le même RPI. Dans le cas contraire, certains consommateurs ne parviendront pas à se connecter.
  • Pour les consommateurs Multicast qui exécutent les versions 18.00 et ultérieures :
    • Vérifiez que toutes les balises consommées (consumed tags) Multicast d'une balise (tag) produite possèdent le même RPI.
    • Vérifiez que tous les consommateurs Multicast sont configurés pour
      Autoriser les balises consommées (consumed tags) à utiliser le RPI fourni par le producteur
      .
    • Pour plus d’informations sur le remplacement d’un automate ControlLogix 5560/5570 par un automate ControlLogix 5580 ou 5590, ou d’un automate CompactLogix 5370 par un automate CompactLogix 5380, reportez-vous aux Directives de remplacement : dans le manuel de référence des automates Logix5000 (1756-RM100) de la Bibliothèque de documentation Rockwell Automation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal