Passer d'un type d'automate (controller) à un autre sur une plate-forme différente
Lorsque vous changez de type d'automate (controller) sur une même plate-forme, le processus supprime :
- Tous les modules n'étant pas par défaut dans l'automate (controller) source (et les modules enfants) ;
- Tous les modules par défaut dans l'automate (controller) source (et les modules enfants) qui n'existent pas en tant que modules par défaut dans l'automate cible ; ceux-ci sont remplacés par des modules par défaut dans l'automate cible.
Changement d’état des données d’entrée du module
Lorsque vous passez d'un automate prenant en charge plusieurs tâches d'événement configurées pour se déclencher au Changement d'état des données d'entrée du module à un automate CompactLogix 5370 L1 ne prenant en charge qu'une tâche d'événement unique, laquelle se déclenche au Changement d'état des données d'entrée du module, la configuration des tâches d'événement est conservée. Une erreur de vérification est consignée et indique que la configuration des modules est incorrecte. Vous devez corriger cette erreur ou passer à un automate (controller) prenant en charge cette configuration.
Fournir une réponse