Types d'automate (controller)
Modifiez les types d'automate (controller) du projet depuis l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés de l'automate
. Lors de la modification d'automates (controllers), vous disposez des options suivantes :- Modifier le type d'automate (controller)
- Sélectionnez une version du logiciel (si plusieurs versions de Logix 5000™ sont installées sur l'ordinateur).
Rockwell Automation reconnaît que certains des termes utilisés dans notre secteur et dans cette publication ne sont pas en accord avec le mouvement du langage inclusif dans la technologie. Nous coopérons de façon proactive avec nos pairs pour trouver des alternatives à ces termes et apporter des modifications à nos produits et à notre contenu. En attendant la mise en œuvre de ces modifications, nous vous prions d'excuser l’utilisation de ces termes dans notre contenu.
CONSEIL:
Pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier l’automate, ouvrez la boîte de dialogue
Propriétés de l’automate
, onglet Général
, puis sélectionnez Modifier l’automate
.Fournir une réponse