Ajouter un nouvel automate (controller)
Avant de programmer ou de configurer un automate (controller), créez un fichier de projet dans lequel le conserver en ajoutant un nouvel automate.
Pour créer un automate (controller) :
- DansFichier, sélectionnezNouveau.
- Dans la boîte de dialogueNouveau projet, sélectionnez un automate (controller).
- Dans le champNom, saisissez un nom pour le projet et sélectionnezSuivant.Ce nom est identique à celui du fichier projet et portera l'extension .acd.
- Pour la catégorieRévision, sélectionnez la révision majeure du firmware pour lequel ce projet est configuré.Sélectionnez-la dans la liste des révisions majeures installées qui prennent en charge ce type d'automate (controller).
- Pour la catégorieChâssis, choisissez le type de châssis approprié pour l'automate (controller).
- Ce champ s'applique aux types d'automate ControlLogix 1756 et GuardLogix 1756.
- Il n'est pas disponible pour les types d'automate CompactLogix ou GuardLogix. Ces automates (controllers) ne possèdent pas de châssis physique et n'ont donc pas besoin d'être associés à un type de châssis.
- Dans le champEmplacement, entrez le numéro d'emplacement choisi pour l'automate (controller).
- Pour les automates CompactLogix 1769-L1x, le champE/S d'extensionest utilisé à la place du champEmplacement.IMPORTANTLorsque vous utilisezI/O d'extensionune fois en ligne avec l'automate (controller), assurez-vous que le réglageI/O d'extensioncorrespond au nombre actuel de modules du châssis afin d'éviter les contrôles inattendus.
- Les automates (controllers) 1756 occupent un emplacement numéroté dans le châssis. Insérez l'automate (controller) dans un emplacement.
- Les automates GuardLogix occupent deux emplacements. Réservez le dernier emplacement du châssis pour le processeur partenaire de sécurité GuardLogix.
- Pour les automates CompactLogix, étant donné que l'automate réside systématiquement dans l'emplacement 0 du fond de panier virtuel, ce champ n'est pas disponible et le numéro d'emplacement 0 s'affiche dans la boîte de dialoguePropriétés de l'automate, ongletGénéral, champEmplacement.
- Pour les automates de sécurité GuardLogix L7x, le champEmplacement du partenaire de sécurités'affiche également. Il s'agit d'un champ en lecture seule dont la valeur est toujours égale à la valeur entrée dans le champEmplacement, plus 1. Par exemple, si le champEmplacementcontient la valeur 1, la valeur de l'emplacement du partenaire de sécuritéest égale à 2.
- Pour les automates de sécurité GuardLogix L8x, le projet par défaut est SIL2/PLd sans partenaire de sécurité.
- Pour associer ce projet à uneautorité de sûretéspécifique, sélectionnezSécurité FactoryTalk, puisUtiliser uniquement l’autorité de sûreté sélectionnée pour l’authentification et l’autorisation.Lorsque cette case est cochée, les utilisateurs intervenant sur le projet doivent s'authentifier et recevoir l'autorisation de l'autorité de sûretéayant permis de sécuriser le projet. Pour supprimer l'association avec l'autorité de sûretéspécifiée pour ce projet, passez en ligne avec l'automate (controller) et décochez cette case.Cette case est cochée uniquement lorsque vous utilisez FactoryTalk Services Platform 2.50 ou version ultérieure.Lorsqu'un projet est associé à une autorité de sécurité spécifique, il est aussi associé à un répertoire réseau FactoryTalk spécifique possédant un identificateur d'autorité de sécurité. Les projets sécurisés et liés à une autorité de sécurité spécifique ne peuvent pas être récupérés si l'identificateur d'autorité de sécurité du répertoire réseau FactoryTalk utilisé pour sécuriser le projet n'existe plus.IMPORTANTavant d'associer ce projet à une autorité de sécurité spécifique, Rockwell Automation vous recommande de sauvegarder le répertoire FactoryTalk et d'enregistrer les versions non sécurisées de ce fichier projet au format .ACD, .L5X ou .L5K à un emplacement sûr.Pour des détails sur la sauvegarde d'un répertoire FactoryTalk, reportez-vous à l'aide de FactoryTalk :Démarrer > Programmes > Rockwell Software > Outils FactoryTalk > Aide de FactoryTalk.
- Sélectionnez une optionSécuriser avec:
- Pour associer un nom logique au projet dans FactoryTalk Services Platform, sélectionnezNom logique <Nom de l'automate>. S'il n'existe aucun Nom logique correspondant au nom de l'automate (controller), un Nom logique est créé avec celui de l'automate, qui hérite des autorisations de sa ressource parent.
- Pour associer le projet à un jeu d'autorisations configuré dans FactoryTalk Services Platform, sélectionnezJeu d'autorisations, puis sélectionnez un jeu d'autorisations dans la liste.
- Dans le champDescription, entrez une description l'automate (controller).
- Si la redondance (redundancy) est disponible pour cet automate (controller) et utilisée pour ce projet, sélectionnezActiver Redondance.
- SélectionnezTerminerpour créer le projet.Lorsque le fichier projet est créé, l'organisateur l'automate (controller)s'ouvre et affiche tous les éléments l'automate.La configuration par défaut contient une tâche (task) continue, appeléetâche principale. Latâche (task) principalecontient un programme (program) appeléprogramme principal. Celui-ci contient une routine appeléeroutine principale, configurée comme telle.Si vous utilisez un automate (controller) de sécurité, le Controller primaire et le partenaire de sécurité sont créés dans le dossierConfiguration des I/O. Le partenaire de sécurité est créé avec le même nom que celui de l'automate (controller) primaire, auquel est ajouté le terme Partenaire (par exemple, MYCONTROLLER:Partenaire).Vous ne pouvez pas supprimer, copier, couper, coller, faire glisser ou déposer les modules créés en même temps que l'automate (controller). De plus, lorsque vous travaillez avec un automate (controller) de sécurité, il est impossible de supprimer, de copier, de couper, de coller ou de glisser-déposer le partenaire de sécurité.Les automates (controllers) de sécurité créent unetâche (task) de sécurité, ainsi qu'unetâche principalestandard. Pour plus d'informations, reportez-vous auManuel de l'utilisateur des automates GuardLogix(publication 1756-UM020) ou auManuel de l'utilisateur des automates Compact GuardLogix(publication 1768-UM002).
Fournir une réponse