Spécifiez le dossier de création des projets.
Lors de la création d'un automate (controller), entrez le répertoire dans lequel le fichier projet doit être stocké. Les fichiers projet sont enregistrés dans le répertoire spécifié sous le même nom que celui de l'automate (controller) et avec l'extension de fichier .ACD.
Fournir une réponse