Entrer une valeur I/O d'extension valide
Ce champ est disponible pour les Controllers CompactLogix 1769-L1x.
Lorsque la sélection d'
extension E/S (I/O)
ne correspond pas au nombre réel de modules physiques présents, lorsque l'automate (controller) est en ligne :- L'automate (controller) n'effectue aucune connexion E/S (I/O).
- Le module génère un défaut.
Pour entrer une valeur I/O d'extension valide :
- Si vous créez un nouvel automate (controller) et que le nombre de modules locaux d'entrée et de sortie pour le nouvel automate est inconnu, dans la boîte de dialogueNouveal automate, listeE/S (I/O) d'extension, sélectionnez0 module.Si vous modifiez un automate (controller), dans la boîte de dialoguePropriétés de l'automate, ongletGénéral, sélectionnez le nombre de modules physiques d'entrée et de sortie pour l'automate dans la listeE/S (I/O) d'extension. Par exemple, si vous ajoutez deux modules E/S (I/O) d'extension pour l'automate (controller), sélectionnez2 modules.
- Ajoutez le nouveau module I/O d'extension à l'aide de l'arborescenceConfiguration I/O. Cliquez avec le bouton droit surI/O d'extensionet sélectionnezNouveau modulepour ouvrir la boîte de dialogueSélectionner un module.
Cet exemple présente deux modules I/O d'extension.

IMPORTANT:
un système POINT I/O correct n'a pas d'embases avec bornier de raccordement vides. Se connecter avec des paramètres I/O discordants peut entraîner un contrôle inattendu du système. Pour plus d'informations, reportez-vous au
Manuel de l'utilisateur du module adaptateur POINT I/O, EtherNet/IP
(publication 1734-UM011).Fournir une réponse