D'un automate (controller) de sécurité à un autre

Utilisez la même plate-forme pour passer d'un automate (controller) de sécurité à un autre (par exemple, d'un automate 1756-L72S à un automate 1756-L73S) ou pour passer d'un automate de sécurité à un autre sur des plates-formes différentes (par exemple d'un automate 1756-L71S à un automate 1769-L30ERMS).
Changement d'automate (controller) de sécurité sur une même plate-forme
Changer d'automate (controller) de sécurité sur une même plate-forme vous permet de configurer plus ou moins de mémoire pour l'automate de sécurité par rapport à la mémoire actuellement disponible. Aucun problème de compatibilité n'est dû à la création, la suppression ou la modification de la classe de tâches (tasks), de programmes (programs), de routines, de balises (tags) ou d'autres paramètres. Le changement s'effectuant au sein de la même plate-forme, ainsi la E/S (I/O) reste compatible avec l'automate (controller) cible.
Changement d'automate (controller) de sécurité entre plates-formes
Lors du passage d'un type d'automate (controller)de sécurité à un autre, la classe des tâches (tasks), programmes (programs), routines et balises (tags) reste la même. L'application Logix Designer supprime les modules d'E/S (I/O) qui ne sont pas compatibles avec l'automate cible.
L'application Logix Designer met à jour le niveau de sécurité du projet de façon appropriée, selon le niveau de sécurité que l'automate cible prend en charge.
  • Si l'automate (controller) cible prend en charge le même niveau de sécurité que l'automate source, le niveau de sécurité du projet reste le même lorsque le changement est effectué.
  • Si l'automate (controller) cible ne prend pas en charge le même niveau de sécurité que l'automate source, le niveau de sécurité du projet devient celui de l'automate cible. Par exemple, si vous effectuez un changement depuis un projet ayant un niveau de sécurité SIL3/PLe :
    • Si l'automate (controller) cible prend uniquement en charge SIL2/PLd, le niveau de sécurité du projet passe de SIL3/PLe à SIL2/PLd.
    • Si l'automate (controller) cible prend en charge SIL3/PLe, le niveau de sécurité du projet reste SIL3/PLe.
La représentation du partenaire de sécurité est mise à jour de façon à s'afficher correctement pour l'automate (controller) cible.
  • Lors du passage d'un automate de sécurité GuardLogix à un automate de sécurité Compact GuardLogix, l'application Logix Designer supprime le partenaire de sécurité, car il est interne à l'automate Compact GuardLogix.
  • Lorsque vous passez d'un automate de sécurité Compact GuardLogix à un automate de sécurité GuardLogix :
    • Si l'automate cible est un automate GuardLogix 5570, l'application Logix Designer crée le partenaire de sécurité.
    • Si l'automate cible est un automate GuardLogix 5580, l'application Logix Designer crée le partenaire de sécurité uniquement si le projet source est au niveau de sécurité SIL3/PLe.
Numéros de réseau de sécurité
L'application Logix Designer attribue un numéro de réseau de sécurité (SNN) à chaque port de l'automate cible qui prend en charge la connexion CIP Safety et préserve les SNN lorsque les ports sont identiques. Dans le cas contraire, l'application attribue au port un nouveau SNN basé sur le temps.
  • Si le port du fond de panier de l'automate (controller) cible est le même que celui de l'automate source, le port du fond de panier cible obtient le SNN du port du fond de panier source. Par exemple :
    • Lors du passage d'un automate de sécurité GuardLogix 5570 à un automate de sécurité GuardLogix 5580, le port du fond de panier est le même pour les deux. Le port du fond de panier de l'automate de sécurité GuardLogix 5580 obtient le SNN de celui de l'automate de sécurité GuardLogix 5570.
      L'automate de sécurité GuardLogix 5580 dispose également d'un port Ethernet. Le port Ethernet obtient un nouveau SNN basé sur le temps.
  • Pour le port Ethernet, le port Ethernt source réserve le SNN du port Ethernet cible. Par exemple :
    • Lors du passage d'un automate de sécurité CompactLogix 5370 à un automate de sécurité CompactLogix 5380, le
      mode EtherNet/IP
      de l'automate de sécurité CompactLogix 5380 est défini sur
      A1/A2 : linéaire/DLR
      et le port A1/A2 obtient le SNN du port Ethernet de l'automate de sécurité CompactLogix 5370.
      L'automate de sécurité CompactLogix 5380 dispose également d'un port du fond de panier qui prend en charge CIP Safety. Il obtient un nouveau SNN basé sur le temps, car le port du fond de panier de l'automate CompactLogix 5370 ne prend pas en charge CIP Safety et ne dispose pas de SNN.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal