D'un automate (controller) de sécurité à un automate standard

Si le projet de l'automate (controller) de sécurité contient des instructions de sécurité complémentaires, supprimez-les du projet avant de changer le type d'automate.
Lorsque vous passez d'un automate (controller) de sécurité à un automate standard, certains composants sont modifiés et d'autres supprimés. Il résulte que les instructions de sécurité et les balises (tags) de sécurité d'I/O ne sont pas vérifiées.
Les modifications qui peuvent affecter le projet lors de la confirmation sont les suivantes :
  • Le partenaire de sécurité est supprimé du châssis d'I/O.
  • La tâche (task) de sécurité est remplacée par une tâche périodique.
  • Modules d'I/O de sécurité et leurs balises (tags) supprimés.
  • La tâche (task), les programmes (programs) et les routines de sécurité sont remplacés par leurs équivalents standard.
  • Toutes les balises (tags) de sécurité, à l'exception des balises de sécurité de consommation, sont remplacées par des balises standard. Balises (tags) de sécurité de consommation supprimées.
  • Mappages de balises (tag) de sécurité supprimées.
  • Les instructions peuvent toujours renvoyer vers des modules supprimés.
  • La suppression du module de production entraîne la suppression de balises consommées (consumed tags).
  • Numéros de réseau de sécurité (SNN) de l'automate (controller) supprimés.
  • Mots de passe de verrouillage et de déverrouillage de sécurité supprimés.
  • Si l'automate (controller) standard prend en charge des fonctionnalités non disponibles pour l'automate de sécurité, de nouvelles fonctionnalités sont accessibles dans la boîte de dialogue
    Propriétés de l'automate
    .
    Astuce : les automates (controllers) de sécurité de même niveau ne sont pas supprimés, même s'ils ne comportent plus aucune connexion.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal