Objets GSV/SSV

Lorsque vous saisissez une instruction GSV/SSV, spécifiez l’objet et son attribut auxquels accéder. Dans certains cas, il peut y avoir plusieurs instances du même type d’objet. Veillez bien à indiquer le nom de l’objet. Par exemple, chaque tâche possède son propre objet TASK, qui nécessite de spécifier le nom de la tâche pour que l’accès soit accordé.
IMPORTANT: Les attributs SSV doivent être transférés pour être enregistrés dans le projet.
IMPORTANT: Pour l’instruction GSV, seule la taille spécifiée des données est copiée dans la destination. Par exemple, si l’attribut est spécifié comme étant de type SINT et que la destination est de type DINT, seuls les 8 bits inférieurs de la destination DINT sont mis à jour, laissant les 24 bits restants inchangés.
IMPORTANT: La mémoire tampon d’alarme a été supprimée des fonctions disponibles par abonnement pour créer des alarmes dans le firmware v21 et elle n’est plus disponible. Les instructions GSV qui faisaient précédemment référence à l’attribut de mémoire tampon d’alarme seront invalidées lors de la vérification du projet. Il incombe au programmeur de modifier comme il convient les codes d’application qui reposaient sur cet attribut.
Voici les objets GSV/SSV. Les objets accessibles varient en fonction de l’automate.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal