Accès à l'objet Programme

L'objet Programme fournit des informations d'état sur un programme. Indiquez le nom du programme pour spécifier l'objet Programme qui vous intéresse.
Attribut
Type de données
Instruction au sein d'une Tâche Standard
Instruction au sein d'une Tâche de Sécurité
Description
DisableFlag
SINT
GSV SSV
Aucun
Contrôle l’exécution de ce programme. Chaque valeur a une signification spécifique :
  • 0. Exécution activée.
  • Différent de zéro. Exécution désactivée.
DINT
GSV
GSV
Une valeur non égale à zéro désactive la fonctionnalité.
LastScanTime
DINT
TIME32
GSV SSV
Aucun
Durée de la dernière exécution du programme. Temps en microsecondes.
MaxScanTime
DINT
TIME32
GSV SSV
Aucun
Durée d'exécution maximale enregistrée pour ce programme. Temps en microsecondes.
MajorFault
Record
DINT[11]
GSV SSV
GSV SSV
Enregistre les défauts majeurs pour ce programme.
MinorFault
Record
DINT[11]
GSV SSV
GSV SSV
Enregistre les défauts mineurs pour ce programme.
Name
String
GSV
GSV
Nom du programme.
CONSEIL:
Rockwell Automation recommande de créer une structure définie par l'utilisateur pour simplifier l'accès à l'attribut Enregistrement de défaut :
Nom
Type de données
Style
Description
Horodatage
LINT
Décimal
L'heure à laquelle le défaut s'est produit. Les unités sont en microsecondes depuis le 1er janvier 1970.
Type
INT
Décimal
Type de défaut (programme, E/S, etc.)
Code
INT
Décimal
Code unique du défaut (dépend du type de défaut)
Info
DINT[8]
Hexadécimal
Informations sur le défaut (dépend du code et du type de défaut)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal