Accès à l'objet CST
L'objet Temps système coordonné (CST) fournit un temps système de coordonnées pour les dispositifs d'un même châssis.
Attribut | Type de données | Instruction | Description |
|---|---|---|---|
CurrentStatus | INT | GSV | État actuel du temps système coordonné. Chaque bit a une signification spécifique :
|
CurrentValue | DINT[2] TIME32[2] TIME | GSV | Valeur actuelle du temporisateur. DINT[0] contient les 32 bits inférieurs ; DINT[1] contient les 32 bits supérieurs. La source du temporisateur est ajustée pour correspondre à la valeur fournie dans les services de mise à jour et depuis la synchronisation du réseau local de communication. L'ajustement se fait soit par augmentation progressive jusqu'à la valeur demandée, soit par réglage immédiat à la valeur demandé, en fonction de la valeur de l'attribut CurrentStatus. |
Fournir une réponse