Créer un bouton de verrouillage
Un bouton de verrouillage fait partie d'un groupe de boutons disposant d'un même point de connexion. Les boutons fonctionnent de façon similaire aux boutons de sélection des stations d'un autoradio : une pression exercée sur l'un d'eux annule les autres et entraîne une nouvelle sélection. Bien que les boutons de verrouillage fonctionnent comme un groupe, vous devez les ajouter à l'écran un par un.
Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton de verrouillage, l'application envoie la valeur du bouton à la source de données et met en surbrillance le bouton sélectionné.
Le bouton de verrouillage reste en surbrillance tant que la valeur de la source des données est identique à la valeur du bouton. En conséquence, seul un bouton du groupe est actif et en surbrillance à un moment donné, sauf si vous affectez la même valeur à deux ou plusieurs boutons de verrouillage.
IMPORTANT:
N'utilisez pas de boutons de verrouillage pour les arrêts d'urgence. Les boutons d'arrêt d'urgence doivent être câblés.
CONSEIL:
Vous pouvez utiliser un seul bouton de verrouillage pour définir une valeur.
Pour créer un bouton de verrouillage
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Bouton poussoir > Verrouillageou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
- Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
Fournir une réponse