Configurer les propriétés générales d'un bouton de verrouillage

Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton de verrouillage
pour définir l'aspect du bouton.
Pour configurer les options générales d'un bouton Verrouillage
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Général
    .
  3. Spécifiez les options.
Une fois les options de l'onglet
Général
configurées, cliquez sur l'onglet
Etats
pour indiquer l'aspect de l'objet pour chaque état lors de l'exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal